This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:输出电压奇怪

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290239/lm25116-output-voltage-is-strange

器件型号:LM25116
主题中讨论的其他器件:LM5116

我创建了一个通过将反馈电阻器与数字电位器相结合来改变输出电压的电源。
输出电压可在12V、14V、16V 和17V 之间变化。
没有负载时、12V 和14V 正常输出、但当输出为16V 和17V 时、运行变得奇怪。
17V 一开始很奇怪,但几秒钟后恢复正常。
数字电位计的值一开始只设置一次、此后不会更改。

电路图

e2e.ti.com/.../circuit-diagram_5F00_20231109.pdf
(上部电路的最大电流为11A、是会导致问题的电路。 下部电路的最大值为4A、在所有电压下均正常。)


部件列表

e2e.ti.com/.../BOM_5F00_20231109.xlsx


TI 计算表
(CFT 的使用不符合"图33. 典型应用原理图"的更改了"电气特性"部分。
RANP 也是根据数据表中的电路图和计算公式计算的。)

e2e.ti.com/.../LM5116_5F00_quickstart-_2D00_-11A-_2D00_-100kHz.xls


波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面的波形适用于16V 电压。
    我想知道问题是什么或设计是否错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,nnn  

    是否要使用最高 VOUT 调节目标要求的 RRAMP 和 cramp 值,然后重新测试?  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更换 RRAMP 和斜坡后、开始正确输出。
    然而、当我放大波形时、它似乎会有一点振荡。
    这是否正常?

    V① μ V_16V_空载波形

    此外、当施加很大的电流时、噪声会变得更糟、但这是否正常?

    V① μ F_16V_ 11A 波形


    设计是否仍有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,nnn  

    开关噪声主要由 PCB 布局引起。 如果您有机会修改 PCB 设计、请将您的布局发布在此处进行审查。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不想在此处发布、所以我们可以通过下面的电子邮件直接沟通吗?

    prototype-abcde@outlook.jp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,nnn  

    我将关闭该主题。 使该离线。
    - EL