This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:OTP 故障

Guru**** 2539140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291171/bq76942-failure-to-otp

器件型号:BQ76942

您好!

我已经  使用 ts battery management studio 完成了手册 www.ti.com/.../sluaa32a.pdf 我尝试对多个器件编程、但没有成功。  

GUI 会报告 编程成功、但数据值在随后的复位/ 读取后保持默认值。 使用 BQ Studio 对这些器件进行编程是否存在任何问题?

提前感谢

理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    您可以考虑阅读此常见问题解答、了解是否有任何缺失的注意事项: (+)[FAQ] BQ76952:使用 Bq769x2器件系列进行 OTP 编程的常见问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Max:

     一段时间后我们就可以对芯片进行编程、但现在芯片的性能并不能达到我们的预期。 为了对 OTP 进行编程、我们必须将功率设置中的关断堆栈电压设置为低于11V (10V)。 我们想把这个值设为22V、但实际的情况是每次我们把电压降低 到22V 以下、到12V 的编程电压、芯片都会关断、松散内存内容、从而使我们无法编程正确的参数。

    这不是对芯片所需参数进行编程的正确方法、但我们最终选择了这种方法。  

    您有任何其他建议吗?

    感谢您之前的回复、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    我认为我之前链接的有关常见问题解答的最后一个问题、以及其中引用的主题应该可以解答您的问题。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为你是正确的,线程肯定定义了我的问题,这是一个令人困惑的阅读然而。 我将不得不测试方法、BQ 基本上有一些问题使得这个过程变得困难。  

    非常感谢您的回答

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    我很高兴能为您提供帮助!

    此致、

    马克斯·韦博肯