This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:输出电容器选择

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291292/tps61022-output-capacitor-selection

器件型号:TPS61022

5月申请:

输入电压:2.7V~4.2V

输出电压:4.5V

输出电流:最大值为3.8A

从 WEBENCH 设计来看,它需要2个47uF 电容。

从我对 TI 的数据表公式或计算工具 Excel 的计算来看、它只需要一个47uF 电容。

请告诉我使用一个47 μ F 电容器有什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    我认为您需要的是33uF 有效电容、而不是标称电容。 对于陶瓷电容器、存在直流偏置电压时、有效电容通常较小。 因此、一个47uF 电容器、有效值通常没有47uF 大。

    此处是电容与直流偏置之间的关系示例。

     

    此致、

    内森