This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440-Q1:是否需要并联一个二极管来防止 SW 端子出现高电压?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291457/lm61440-q1-is-it-necessary-to-connect-a-diode-in-parallel-to-prevent-high-voltage-at-sw-terminal

器件型号:LM61440-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61440

嗨、团队,

当客户使用61440时、输出滤波电容器容量大于输入滤波电容器。 断电时、输入引脚 VIN 的断电速度将快于输出引脚(SW)。
客户过去用过其他类型的芯片、有的芯片不允许输入电压高于输入电压、需要在输入和输出引脚之间以反并联方式连接一个二极管。
从手册中可以看出、61440未提及此部分。 是否需要在输出端(在 SW LC 滤波器器件之后)和 VIN 引脚之间以反并联方式连接一个二极管、以防止 SW 端子电压出现高电压 VIN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果下游电路是超级电容器或即使在 EN 断电后仍能将输出电压轨电荷保持很长时间的器件、则该二极管在设计中是不错的选择。  

    该二极管的作用是在 VOUT 到 VIN 之间提供一条低阻抗路径、并将开关稳压器旁路、因为稳压器不希望反向电流通过器件、从而可能使 FET 体二极管过载。  

    如果您不担心反向电流流入输入轨(V_INS)、则二极管连接是可以的、在这种情况下推荐使用。  

    此致、

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy,

    客户的板载5V 电源轨在直流/直流输入断电后不会持续长时间保持充电状态、而且没有超级电容器等超大电容器。 这种二极管可以省去、这是可以理解的、依靠 MOSFET 的体二极管对电容器放电进行短期供电是没有问题的。
    此外、手册中有关检测高侧电流的章节是否会防止反向放电、或受到反向放电电流的影响和损坏(短期)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想说的是、至少请实施该应用手册中的解决方案3、该应用手册讨论了 反向电流故障情况下的故障机制。

    https://www.ti.com/lit/an/slua962/slua962.pdf

    鉴于 LM61440具有精密 UVLO 特性、客户可以将 UVLO 阈值设置为高于输出电压、以便在输入电压下降到低电平时、该器件将通过电阻分压器清除 EN 下降阈值、并关闭器件。

    此致、

    吉米