This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:我是否可以使用 UCC28220来实现交错 DC-DC 降压

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292047/ucc28220-can-i-use-ucc28220-to-implement-interleave-dc-dc-buck

器件型号:UCC28220

您好!  

我想知道这是否可用于实现交错 DC-DC 降压转换器等。 我想了解在电流为60A 时从高压(800V)到低压(100V)的步骤。

如果您有一个原理图显示如何使用它、我将尝试了解如何使用它来实现它。

此致、

Ikenna.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ikenna,

    UCC28220是否可用于控制双交错降压-是的。 但是、您必须克服的挑战有:

    1. 必须开发出适合驱动高压分立器(SiC/IGBT)的高侧栅极驱动器
    2. 600W 是此拓扑的高功率、工作电压为800V
    3. 降压二极管反向恢复(建议使用 SiC 二极管)

    下面是您可能没有看到的 UCC28220/1 Unitrode 研讨会论文。 UCC28220/1旨在用于交错正向/反激式拓扑。 本文不讨论 UCC28220/1在交错降压应用中的使用、但应就 PWM 的运行提供更深入的见解。 正激式转换器实际上只是一种隔离式降压转换器、因此您可以遵循交错正激式设计指南、同时记住我刚才提到的挑战。

    e2e.ti.com/.../slup231.pdf

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    谢谢,这篇论文是非常有用的。 我将在高侧和低侧使用栅极驱动器来驱动 SIC MOSFET。 例如使用电感器而非变压器的同步降压转换器。

    此致、

    Ikenna,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用哪种栅极驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 DESAT 引脚、我正在考虑使用 UCC5350MCDWVR 或 UCC21755。