Other Parts Discussed in Thread: TPS61163A, LM3508
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61163A 主题中讨论的其他器件: LM3508
尊敬的团队:
LM3508具有 D/S P12"输出短路保护"中所述的特性。 此功能是由于 PFET 系列提供输出、但 TPS61163A 是否能够支持这种功能?
我担心、当 LED 短接至 GND 时、L1或 D1会损坏。 我也认为 TPS61163A 的 OCP 可以帮助改善这种情况、但不确定。
>>"LM3508提供短路保护、可在 OUT 短接至 PGND 时限制输出电流。 在 OUT 短路期间、当 VOUT 降至低于 VIN× 0.93时、开关将停止。 PMOS 将成为电流源、并将输出电流限制为35mA。 LM3508可以承受输出端持续短路的情况。"
此致、
宇藤町