This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288EVM-045:电源管理论坛

Guru**** 2556660 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285497/tps55288evm-045-power-management-forum

器件型号:TPS55288EVM-045
主题中讨论的其他器件:TPS55288

您好、TI!

我们尝试通过 PD 控制器采用此 EVM 板、以便为我们的项目支持 PD3.1 100W SPR/DRP 和快速角色交换功能。 但是、当 PD 执行从灌电流到拉电流的电源角色交换时、VBUS 放电时间过长、我们却在为该问题所困扰。 尽管 TPS55288的 DISCHG 寄存器(0x06)位4已设置为1、但 VBUS 电压仍保持在20V 超过2分钟。


您是否希望获得有关如何潜在地解决此技术问题的进一步帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我想知道您如何进行电源角色交换、因为此器件是单向直流/直流转换器。

    您是否已将模式设置为 PFM?

    了解 DISCHA 寄存器、当您将 OE=0和 EN 设置为高电平时、会有大约100mA 的放电电流从 Vout 到 GND。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    我非常感谢你的友好答复。

    你是对的。 在我们的项目中、TPS55288始终在电源角色交换期间承担源端的角色。

    以下是设置:

    • 当 VBUS 打开时:06h=0xB3
    • 当 VBUS 关闭时:06h=0x33

    遗憾的是、无论 VBUS 是打开还是关闭、我们都观察到泄漏电流约为100mA。

    此外、我们测量出 VBUS 放电时间约为2分钟、这相当长。

    您是否希望就此问题获得进一步的帮助或建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的反馈。

    能否展示此测试的原理图和布局?

    请问、VBUS 打开时如何测试漏电流?

    我看到您设置为 FPWM 模式、因此您是否还可以显示 SW1、SW2、Vout 和电感器电流的波形?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    在进行内部讨论之后、我认为我们对源极和双角色交换电路感到困惑。 我们的 USB 对接项目必须支持双角色交换和快速角色交换功能。 您能否使用 TPS55288和 TPS25947XX 提供支持快速角色交换的应用电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    抱歉、我不知道如何使用 TPS25947xx 实现交换电路。 建议您发布有关 TPS25947xx 的新主题、以获取专家的建议。

    如果您对 TPS55288有任何疑问、可在此处发布。 谢谢。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我们已经有两周没有看到您的更新、因此我假设您已经回答了 TPS55288的问题。

    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    B·讯