This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230A:Vin 的上升速度

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291998/tps61230a-rise-speed-of-vin

器件型号:TPS61230A

TPS61230A 是否对 Vin 的上升速度有任何限制?

我想将 TPS61230A 与上升速度为0.8V/1ms 的输入电压一起使用、是否会出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chikara:

    0.8V/ms 的压摆率非常慢。 我看不出任何问题。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    感谢您的提示回复。

    过晚的压摆是否曾引起过任何问题?

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chikara:

    除非您关心总启动时间、否则我不  会看到任何问题、因为器件直到 VIN>2.5V 才能启动。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    感谢您的答复。

    我 t 关心总启动时间、但我担心  TPS61230A 由于压摆率较慢而出现异常工作。

    谢谢、此致、