This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3435-Q1:看门狗装置启动延迟= 0秒

Guru**** 2503205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292158/tps3435-q1-watchdog-startup-delay-0-sec

器件型号:TPS3435-Q1

您好!

我不明白在选择看门狗启动延迟(TSD)等于无延迟(A 或 G 选项)的器件时、器件行为。

根据我的理解、每次上电(在 TSTRT 最大为500us 之后)和 WDO 失效之后、部件需要在 WDI 上获得持续脉冲、否则将再次使 WDO 有效。

这意味着我现在处于对 MCU 进行 WDO 复位循环的状态、因为我没有时间启动。

我在这里遗漏了什么?

上电后或 WDO 事件(WDO 失效)之后 mu MCU 有多少引导时间?

谢谢。

罗伊。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    TSD 选项 A =无启动延迟且输出引脚 WDO 为开漏低电平有效输出

    TSD 选项 G = 无启动延迟且输出引脚 WDO 为推挽低电平有效输出

    对于 TSD =无延迟选项、可以 在 WDO 取消置位到 TWD 计时器消失之间的任何时间提供第一个 WDI 脉冲。 即、如果 TWD = 100ms、用户可以在 WDO DE 置位后的100ms 之前提供 WDI 脉冲。

    用户需要选择 TWD 时间、使其高于 MCU 引导时间。

    这时 TSD 会很有用。 选择大于 MCU 引导时间的 TSD 选项。 MCU 启动完成后、用户可以提供 WDI 脉冲并进入看门狗监控帧。

    谢谢。此致、

    Shridhar。