This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:OSC16MIN 详细信息

Guru**** 1222680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290914/tps659037-osc16min-inqueries

器件型号:TPS659037

大家好、

1.在 OSC16MIN 接地时、TPS6590379ZWSR 是否可以在没有16.384MHz 或32kHz 时钟的情况下工作?

2.您能告诉我在数据表的引脚功能部分中 OSC16MIN 旁路模式的定义吗?


为了告诉您细节和背景、我的客户看到 TPS6590379ZWSR 在 OSC16MIN 接地时正确输出电压。
但是、从数据表6.2.2.9来看、好像器件在没有外部16.384MHz 时钟的情况下应该不能工作。

>请注意、如果 OSC16M_CFG OTP 位设置为0、则必须存在16MHz 晶体才能确保器件正常运行。

我的客户在 E2E 上发现了类似的问题。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122692/tps659037-internal-oscillator-setting-osc16m_cfg/


>如何启用32kHz 内部振荡器、而 OSC16M_CFG 仅限 R?
OSC16M_CFG 位由 OTP 配置自动设置、因此无法更改。

TPS6590379ZWSR 是 OTP 97版本。
下面的线程介绍了 OTP 97的 OTP 位。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170454/tps659037-pmic-ic-default-output-voltages/

我的客户希望确保哪一个是正确的、即测量值、数据表或 E2E 主题。


3.不是 使用晶体向 OSC16MIN 和 OSC16MOUT 提供时钟,而是可以输入采用与 VRTC 相同的1.8V 电压操作的振荡器的时钟吗?
以下 E2E 主题拒绝了3.3V 振荡器、并建议使用晶体。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788699/tps659037-regarding-the-connection-of-the-oscillator-not-the-crystal

但1.8V 振荡器用例尚未讨论、因此我的客户想要检查它是否起作用。


此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    这位器件专家上周不在现场、但现在已经回来、应该会在周一或周二给您回复。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

     我需要更多的时间来检查一些文档、可能还有其他团队成员;然后明天回复。  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

     下面列出了我的反馈:

    1. 如果应用不需要精确的处理器系统时钟、则无需向 PMIC 提供系统时钟。 如第4节所示、这个选项产生一个更低的静态电流。 在这种配置中、OSC16MIN 引脚应该接地、而 OSC16MOUT 和 OSCMCAP 引脚可以保持悬空。
    2. 当 OSC16MIN 接地时;RTC 功能处于 旁路模式。  当 OSC16M_CFG OTP 位设置为1时、TPS659037器件运行不需要16MHz 晶体。  
    3. 是的;可以输入由1.8V 电压运行的振荡器的时钟。

    谢谢!

    菲尔