This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:软启动问题

Guru**** 1630180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290795/lm5170-q1-soft-start-issue

器件型号:LM5170-Q1

专家、您好!

在软启动引脚上出现了一些问题。

*错误症状

1 st:EN1、2信号为高电平。

2'nd:SS 信号在1V 以下高-低-高重复(SS 引脚:不上升到1V 以上,并以1V 至0.5V 之间的三角波形工作)

目前、在 OVPB 引脚上未测得电压。

换句话说、输出电压大约为0V。 因为 CSB1电压等于 LV 端口且 CSB1为0V。

调试

将其钳制到±50毫伏。 OVPB、症状被清除。

但是、我们必须使用 噪声电容器。 OVPB 的 SNR 降低。

您是否知道根本原因并向我们提供指导?

我们希望您私下审阅我们的原理图、并接受友好回答。 然后我们将共享它。

*其他问题

1.最大值是多少 Covpb Cap.?的值

2.软启动电容器的最大值是多少?

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的联系。 我来看看可能的原因。
    同时、我将向您发送一封电子邮件。 然后您就知道了我的电子邮件地址、可以私下与我分享原理图。

    谢谢、此致、
    布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您发送原理图并添加更多注释。
    我将关闭此主题并通过电子邮件为您提供反馈。

    谢谢、此致、
    布赖恩