请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5170-Q1 专家、您好!
在软启动引脚上出现了一些问题。
*错误症状
1 st:EN1、2信号为高电平。
2'nd:SS 信号在1V 以下高-低-高重复(SS 引脚:不上升到1V 以上,并以1V 至0.5V 之间的三角波形工作)
目前、在 OVPB 引脚上未测得电压。
换句话说、输出电压大约为0V。 因为 CSB1电压等于 LV 端口且 CSB1为0V。
* 调试
将其钳制到±50毫伏。 OVPB、症状被清除。
但是、我们必须使用 噪声电容器。 OVPB 的 SNR 降低。

您是否知道根本原因并向我们提供指导?
我们希望您私下审阅我们的原理图、并接受友好回答。 然后我们将共享它。
*其他问题
1.最大值是多少 Covpb Cap.?的值
2.软启动电容器的最大值是多少?
此致、
迈克尔