This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303JEVM:效率问题。

Guru**** 2503415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25303JEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290665/bq25303jevm-efficency-problem

器件型号:BQ25303JEVM

尊敬的专家:  

Im 尝试为3.7 (最高4.2V)电池4000mA 选择电池充电器,

我尝试使用 bq25303jevm、

我将2安培充电限流电阻交换为16k、以获得大约2.5A 的充电电流。

以下是设置:

电路板的5V 输入电压、5A 电源输入、

电阻器与电池串联。

输入电流2.5A、输出3.8v 2A。

问题是我的效率很低(大约60%)。

为什么会这样呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当效率约为60%时、 诸如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、PMID 引脚电压、REGN 引脚电压和 TS 引脚电压等充电器工作条件是什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、但在一些测试后、我发现我输入了电阻器值10k、

    我想这就是问题所在、  

    将其更改为16k 后、效率上升至92%。

    感谢您的快速响应。