This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39:TPS7A39仿真加载后无法收敛

Guru**** 2386000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291130/tps7a39-tps7a39-simulation-fails-to-converge-when-loaded

器件型号:TPS7A39

我根据 TPS7A39数据表中的应用手册放了一个简单的双极电源。

只要输出为空载、PSpice 仿真就可以正常运行、但我想向输出添加元件、以了解其在负载下的行为。

但是、一旦我添加任何加载组件、仿真就无法收敛。  该项目的附加版本包含两个电阻器 R14和 R15、这两个电阻器用于在大约70mA 条件下加载稳压器。 没有它们、仿真就可以正常运行、但无法如图所示收敛。

我做错了什么?

e2e.ti.com/.../bipolarbatterycharger_2D00_2023_2D00_11_2D00_10T17_2D00_12.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、

    您能给我发邮件吗? 与此设计相关的库文件?

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我‘ll 寻找他们。 我不n‘tn‘t PSpice for TI 中包含的任何功能。  n‘t ,我能够定义超过三个探针,如果设计使用任何第三方组件,这应该是可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用完整版本的 Cadence、因此我不会自动安装这些库。  如果我有您正在使用的库、它总是更好、只是在发生意外更改或类似情况时。  是的、请查找这些文件并将其发送过来、然后我将运行仿真、并在可能的情况下尝试帮助进行调试。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    组件显示在附加库中。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试附加 OLB 文件失败。

    我正在尝试将其附加为 zip 文件:

    .e2e.ti.com/.../breakout.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Roger。  我刚刚在本地计算机上找到了缺失的库、但它们放置在与高速缓存设置指示的目录不同的目录中、这引起了混淆。  我现在正在查看仿真、稍后我会提供一些反馈。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、

    请尝试更改速度设置并启用自动收敛。  通常、这些旧模型都启用了自动收敛功能、所以我实际上要做的就是修改这里的速度设置。  这对我有效-如果您有任何其他问题、请告诉我。

    转到:
    PSpice -编辑仿真配置文件

    重新仿真:

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速和乐于助人的回答!