This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568230:降压转换器输入电压低于或等于设计的输出电压

Guru**** 2516500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568230, TPS568230EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291222/tps568230-buck-converter-input-voltage-lower-or-equal-than-the-designed-output-voltage

器件型号:TPS568230

大家好、我想了解您的意见、或者能够对 TPS568230器件(或其他类似的 TI 降压转换器)进行仿真、并了解当所需的输出电压设置为(假设为5V)时的预期行为、 输入电压将从9V 或12V (或最高18V)下降至5V (等于所需的输出电压)。 我知道降压稳压器无法拥有足够的 VIN 到 VOUT 裕度来工作、但:

  1. 在这种情况下、预期的输出电压会是什么行为? (当 VIN ~= VOUT 时)。
  2. 输出电压是否会跟随输入并产生一定的压降?
  3. 该压降的预期幅度是多少?

如果我无法现实地仿真  TPS568230器件、 在 VIN <= VOUT 的特殊情况下 你能回答我的疑问吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    输出电压受最小关断时间限制、在电气特性表中该时间最大为190ns。 如果设置为600kHz、则最大 TOFF=190ns、TON=1477ns、因此占空比为88.6%。 如果考虑 MOSFET RDS on 和电感器 DCR 压降、则占空比将进一步下降。 我不知道您的电感器 DCR、因此无法提供您的确切压降。

    1.当 Vin=Vout 时输出电压会下降。

    2.是的,取决于频率设置和电感 DCR 值。 满负载会下降更多。

    3.无法给出准确的值, 取决于频率设置和电感 DCR 值。 满负载会下降更多。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、Nancy。

    在以下情况下、您认为 Vout 会下降多少、然后 Vin=Vout=5V?:
    - L (1uH 6A 27m Ω)
    -切换频率(800kHz 或1MHz )。
    -负载(0.5A、1A 或4A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    您能否订购 TPS568230EVM、修改电感器并进行测试? 我们没有带宽来支持客户的每个用例。

    感谢您的理解。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解、但是您能否向我解释一下如何在不购买  TPS568230EVM 开发套件的情况下估算单个案例的预期行为?  即在  TPS568230EVM (L=680nH)上、当 Vin=Vout=5V 时、在默认开关频率配置下、在1A 负载下输出端的预期压降是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    您能否 使用 Webench 进行估算?

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法创建设计!

    您的首选设备无法与您选择的输入配合使用。

    在 Vin 和 Vout 之间没有裕量的情况下、Webench 无法估算这种情况、其标题为"无法创建设计... 输入后处理"... 你应该已经知道它,然后建议我这样做。 这就是为什么我要花时间在这里问您的原因。 大家都知道降压稳压器在如此特殊的条件下不会"按预期"工作、但这确实是可能发生的真实条件、并且根据您实施降压的方式、输出可能会有非常不同的效果、这也是我为什么要问的原因。

    我真的想知道您的 TI 转换器在这种情况下的"实际"行为、如果它确实起作用或不起作用、那么输出端和 Vin = Vout 处的预期"压降量"是多少。 1)我们谈论的是1)几毫伏的压降吗? 2) 2)是否有数十毫伏的压降? 3) 3)完全不输出或超低输出(当 Vin=Vout 时)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    我要将 EVM 修改为5V、并在明天进行测试。 我没有1uH 27m Ω 电感器、因此将使用默认电感器。 该结果仅供您参考。 "你怎么知道的?

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    请参阅下面的测试结果。 由于 Toff 最小限制、800kHz 优于1MHz。  由于 IR 压降、1uH、27m Ω DCR 的情况会更糟。

    如果问题得以解决、请单击"我的问题得以解决"。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常棒! 谢谢你们的支持、Nancy、 这些数字恰好代表了我需要知道的幅度阶。