This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170J:TS 引脚和 PG 引脚的行为

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290457/bq25170j-behaviour-of-ts-pin-and-pg-pin

器件型号:BQ25170J

大家好、

客户想要确认 TS 引脚连接到 GND 后 PG 引脚的行为。

当 TS 引脚连接到 GND 时、PG 引脚将 如下面的第7.3.2.4节中所述提供2秒关闭脉冲输出、这是否正确?

如果是、客户想要通过将 TS 引脚连接到1.8V (与-10℃ 相同)来确认是否可以在没有脉冲输出的情况下停止充电?

7.3.2.4数据表中的电池温度认证

器件禁用充电器并从输入电源消耗 ISD_IN_TS。 在

为了最大程度地减小静态电流、TS 电流源(ITS_BIAS)会进行占空比操作、导通时间为

TTS_DUTY_ON 和 TTS_DUTY_OFF 的关闭时间。」

此致、

傅伟成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Foong:

    "当 TS 引脚连接到 GND 时、PG 引脚将  如下面的第7.3.2.4节中所述提供2秒关闭脉冲输出、这是否正确?" -- Bill J -是

    '如果是这样、客户想要通过将 TS 引脚连接到1.8V (与-10℃ 相同)来确认这是否可以停止充电而无脉冲输出?' - Bill J -是的,PG 引脚将保持打开,但 STAT 引脚将以1Hz 的速率脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    是否有任何关于 TS 引脚、PG 引脚和 STAT 引脚行为的文档?

    数据表中未清楚说明所有这些引脚。

    此致、

    傅伟成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Foong:

    统计司的说明:

    1.) 第7.3.3.1节、第17页

    2.) 第17页的表7-2

    3.) 图8-13、第22页

    /PWM PG 引脚说明:

    1.) 第7.3.3.1节、第17页

    2.) TS 关断期间的行为(V-TS_ENZ) 请参阅第7.3.3.4节第17页的最后一段

    3.) /7.3.3.4 中的 PG 占空比开/关参考在 EC 表6.6第8页中、100mS 开/ 2秒关