This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549B22:时基故障值

Guru**** 2797265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS549B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291303/tps549b22-fit-value

器件型号:TPS549B22

您好!

已查找时基 故障值并已在 MTBF/FIT 估算器中找到。

但是、如果我尝试重现结果(4.7 FIT @ 55°C)、我得到值2.3 FIT (请参阅 Excel 计算的屏幕截图;我还必须计算其他温度的 FIT 值)。

我出什么问题了吗? 或者样本大小中是否存在拼写错误?

您能解释一下吗?

 非常感谢。

此致

乌多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我需要邀请我们的一位质量专家来解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS549B22包含3个独立的集成电路裸片。  系统仅设计为显示1个芯片的测试数据、因此为时基故障值最高的1个芯片提供时基故障测试数据。  FIT 值是全部三个芯片的 FIT 之和、这就是为什么它要高于所示1个芯片的测试数据的计算值的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter。
    我想对于3个裸片 、可以使用相同的活化能0.7V。
    那么我将按如下方式进行计算:

    应该是这样吗?

    抱歉、粘贴帖子中的图像会导致图像分辨率较低。
    无法附加文件。 因此、 为便于理解、此处是最后一行:


    =>每个温度的值@60% UCL:0.39 FIT 1、44 FIT 4、70 FIT 6、81 FIT


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我认为3个裸片 可以使用相同的激活能量0.7V。

    是的、所有三个芯片的活化能相同、0.7V

    正确吗?

    是的、看起来是正确的。

    很抱歉,在帖子中粘贴图像会导致图像分辨率较低。
    无法附加文件。 因此、 为了更好地理解、此处的最后一行:

    图像分辨率很好、只需点击它即可使其达到全分辨率。

    BTW、您可以使用"Insert"->"Image/Video/File 功能将文件附加到 E2E 回复中。

    下面我插入了一个用于计算电压设置电阻器的示例 Excel 文件。

    e2e.ti.com/.../VoltageSettingResistors.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、"Insert"->影像/视频/文件 不适用于我。
    我总是得到"不允许插入文件或 URL。"
    但这超出了该请求的范围。

    好的、那么我可以按照上面所述进行操作。
    谢谢、Peter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好奇。  我会要求我们的 E2E 支持团队进行研究。