This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3440:使用并联电阻扩展电流能力

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: REF2041, REF3440, ADC128S052-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291668/ref3440-extension-of-current-capability-by-using-a-parallel-resistor

器件型号:REF3440
主题中讨论的其他器件:REF2041、、 ADC128S052-Q1

如数据表中所述、REF3440-Q1可提供4.096V 输出下的10 mA。 在我的应用中、我需要一些额外的电流。 由于 REF3440-Q1还可以灌入10 mA、因此建议在 REF3440-Q1的输入和输出之间应用一个并联电阻(引脚4至引脚6)。 讨论的是680欧姆甚至150欧姆的值、REF3440-Q1的输入电压为5.0V (稳压)。 目的是将电流能力扩展到11.5甚至15 mA。

您如何看待这种解决方案? 从数据表可知、灌电流时输出电压的精度已受到影响、我的设计是否能够应对这一问题、将进行检查。 此类解决方案是否存在我无法从数据表中预测到的任何其他已知问题(例如在灌电流/拉电流转换区域附近运行时)

此致

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    可通过一些方法增大电流输出、这在某种程度上取决于应用。 我想了解有关您的申请的更多详细信息、以便能够准确解决您的问题:

    1.您的精度规格是什么?

    2.我注意到需要10mA 以上的电流的原因是这样可以最大化 模拟通路的电流消耗。 为什么这对您的应用很重要?  

    3. REF34还会向哪个"外部电路"供电? 此外、选择4.1V 电压电平的原因是什么?

    4.我们有一款高达20mA 拉电流/灌电流的器件、称为 REF2041。 是否考虑过此器件?  

    https://www.ti.com/product/REF2041

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)对于 REF3440、我的最坏情况分析结果是4.096V +/- 7mV 过容差、温度漂移和负载调节。 此精度是满足客户要求所必需的。

    2)、3) REF3440提供 ADC128S052-Q1的模拟部分(另请参阅相关螺纹)和三个分压器、用于 NTC 进行温度测量。 这意味着电流消耗与温度高度相关、在几乎0到最大值之间变化、ADC128S052-Q1作为最大值的恒定负载。 2.6 mA。

    4) 4) REF2041-Q1很有趣、因为它能够以 有利的方式解决我的问题。 实际上、我们不需要 REF3440的检测输入、而1/2基准电压的特性可能在其他应用中有用。

    感谢您的建议、我们最有可能要将 REF3440更改为 REF2041来解决我们的问题。