This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4140:输入电压为5V 时的输出1.25V

Guru**** 2510875 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4140, REF35, REF50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292187/lm4140-output-1-25v-with-5v-vin

器件型号:LM4140
主题中讨论的其他器件: REF35

大家好、

您能帮助检查一下我们的 LM4140是否可以在输入电压为5V 的情况下输出1.25V 的电压吗?

我们在数据表中发现、我们针对1.25V 输出使用了3.3V 电压。

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    LM4140是一个较旧的器件。 请考虑使用 REF35或 REF50等不同器件。 我已通过电子邮件与您联系、以便进一步讨论。

    谢谢。

    杰克逊