This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25629:旁路和升压模式下的 PMID IQ

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25629
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290559/bq25629-pmid-iq-in-bypass-and-boost-modes

器件型号:BQ25629

我正在进行一项设计、其中一个子系统的输入电压范围为3.4 - 5.5V。  因此、我不能直接将其连接到 SYS 输出、因为我想将电池完全放电到3.0V。

相反、我计划将其连接到 BQ25629上的 PMID 输出、并在 电池电压足够高时将其用于旁路 OTG 模式、当其小于3.5V 时将其用于升压 OTG 模式

不过、 列出的 Iq 特别高、在旁路模式下比升压模式下还高令人困惑的地方。  这可能会迫使我改用单独的升压转换器。   您能否确认这些数字是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在检查、很快就会回复您。

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    d/s 规格是正确的。

    谢谢。