This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3431-Q1:升压正常但无电流

Guru**** 2519530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289380/lm3431-q1-boost-ok-but-no-current

器件型号:LM3431-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3431

您好 TI

我们使用 LM3431来驱动 TFT 背光、背光结构包含11组串联的 LED、每组4个并联的 LED、每组的电流为100mA。

输入电压为24V、但测量的输出电压为37.5V、电流为0mA。 您能否帮助我确定电路中是否存在设计错误?   

  e2e.ti.com/.../3482.lm3431_2D00_circuit.pdf    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    请给我们一些时间来与您联系。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    1. 请为 LM3431左侧的引脚编号。  我只是想检查并验证正确的引脚编号。

    2.为 OP1运算放大器供电的电压是多少?  是 LM3231的 VCC。  它没有在原理图上进行标记。

    3. LED_OFF 上的电压是多少?

    4. LM3431 DIM (引脚27)的电压是多少?

    5. 以 Q5为基准的电压是多少。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    以下是每个点的电压读数、如您的消息中所要求。

    请帮助我确认电路设计的哪一部分有问题。

    感谢 Brian  

    e2e.ti.com/.../LM3431_2D00_SCH_2D00_20231109.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团志刚

    更新我们的电路作为附件供您参考、 我们目前使用模拟模式进行调光、 但我们将在将来的设计中使用数字模式

    感谢您的帮助

    e2e.ti.com/.../LM3431-test-report.pdf

    e2e.ti.com/.../LM3431_2D00_SCH_2D00_20231109_2800_NEW_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团志刚

    至于 R20、它已在 PCB 布局中短接、因此上面没有电阻器。 请注意、谢谢!

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    请给我们一些时间来回顾一下。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    1.您是否使用 TI 网站上的 Mathcad 文件进行设计?   

    2.什么是 LED 器件型号?  我喜欢使用这里的公式

    3.我们是否可以在 LED_OFF 最初为0V 时获得 SS/SH 的示波器捕获、然后将其上拉至5V……我在这里尝试通过软启动查看初始条件。  在 CH1上升沿的 LED_OFF 上触发。   CH2:SS/SH    CH3:LG   CH4: VLEDA。   

    此设计用于什么应用、它与汽车相关吗?  我提出问题的原因是、这是一个较旧的器件、使用具有更好功能和易用性的新器件可能会更好。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团志刚

    这是我们使用 Mathcad 文件设计的值,

    e2e.ti.com/.../LM3431_2D00_mcdx.rar

    LED_OFF 、LG  和 LED_OFF 与 VLEDA  位于以下

     e2e.ti.com/.../LM3431-test-report_2D00_1.pdf

    以下是 LED_OFF 与  SS/SH 的对比视频  

     e2e.ti.com/.../f268b5cb_2D00_d568_2D00_40f4_2D00_9310_2D00_06e55ef3c7c1.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    我可以知道您的时区吗? 这一情况已变得紧迫,我需要更有效地工作。 这是一个适用于12.3英寸背光驱动器的汽车应用。 我们需要这种解决方案、因为之前的背光解决方案存在与热相关的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    我需要 LED_OFF 的示波器捕获及 SS/SH 捕获、而不需要它的视频。  我在寻找与数据表中的图15类似的东西来查看 SS/SH 的斜升。

    我在科罗拉多州、因此是美国的山地时间。  我目前正在度假、本周晚些时候不会再回来。

    您提到存在与发热相关的问题。  是 LM3431发热还是外部 FET 发热?

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    我还要求输入 LED 器件型号、以便我可以验证 LED 电压。  

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,团

    LM3431问题已得到解决。 我发现在数字模式下、DIM 引脚不能直接连接到 Vcc (5V)、必须有时间延迟才能正常启动。 在模拟模式下、DIM 引脚上的电压不应超过2.7V。 提供正确的调光信号后、LM3431现在可以正常工作。 感谢您的帮助、 祝您 假期愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    我很高兴您解决了此问题。

    谢谢 Tuan