This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:ILIMIT 是否可以限制 ICHG?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291029/bq25606-can-ilimit-limit-ichg

器件型号:BQ25606

您好!

如果 ILIMIT 低于 ICHG 会发生什么情况?

示例:
ILIM 的电阻器为249欧姆。
ICHG 的电阻器为380欧姆。

对于典型的 K 值:
ILIM 为:1.92A (K = 478典型值)
ICHG 为:1.88A (K = 677典型值)

最坏情况:
ILIM 为: 1.84A (Kmin = 459)
ICHG 为:1.99A (Kmax = 715)

在最坏的情况下、ILIM 是否也限制了 ICHG、可以这样做吗?

此致!
乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    如果 系统负载所需的输入功率总量使输入电流达到 ILIM、则充电电流将降低。 请参阅第9.3.4.2和9.3.4.3节。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道如果负载需要更多的电流、充电电流会降低。
    但是、如果器件处于关断状态、那么该情况下不需要任何电流、并且 ILIM 小于 ICHG、则会发生什么情况。 电池是使用 ICHG 还是 ILIM 充电? 根据我的理解、ILIM 是 BQ25606的总输入电流限制。 这意味着 ICHG 不能超过 ILIM。 因此、ILIM 也是 ICHG 的总上限、即使 ICHG 的电阻器设置为允许高于 ILIM 的 ICHG。
    对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    请注意、BQ25606是一款降压充电器。 假设效率为100%、假设您的输入在输入为6V 时被限制在500 mA。 理论上、您可以在3V 电池上实现1A 的充电电流。 (6V*0.5A=3 W=3V*1.0A)。 同样、您可以在4V、0.75A 的电流下执行操作。您的充电电流将大于 ILIM 限制、因为当您降低电压时、电流会上升。 由于这是降压稳压器、充电电压将始终小于输入电压、因此您可以依靠接近或大于 ILIM 的充电电流、具体取决于输入电压。 实际上、所给出的100%效率将受到功率损耗的影响、但这里仅作为示例。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike Emanuel:

    感谢您的解释。 我没想到 BUCK 的部分!

    此致、

    乔纳森