This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:应用问题

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292267/tps40210-application-issues

器件型号:TPS40210

您好!

输入:6-24V、输出 VDR=12V、最大负载电流为0.3A。 C17已更改为270PF、其他参数显示在原理图中。

问题现象:有时无法启动,用手或笔触摸外围设备时,可以再次启动。

此外、电感为47UH、1.75A。 如果需要修改电路参数、请尝试在不更改该电感的情况下修改外围电阻和电容器件。