主题中讨论的其他器件:LM5169
您好
在 LM5169数据表中给出的典型 Fly-Buck 转换器应用电路中、我们是否可以得到 VOUT1 = 5V 且 VOUT2 = 12V。 我们需要选择的变压器器件。
另外、如果您有任何有关这方面的 Excel 工作表、请分享、这在我们的仿真过程中会很有用。
我们还可以获得 VOUT1和 VOUT2处的0.65A、或将输出电流划分为 VOUT1和 VOUT2。
蒂纳克斯
哈里什
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
在 LM5169数据表中给出的典型 Fly-Buck 转换器应用电路中、我们是否可以得到 VOUT1 = 5V 且 VOUT2 = 12V。 我们需要选择的变压器器件。
另外、如果您有任何有关这方面的 Excel 工作表、请分享、这在我们的仿真过程中会很有用。
我们还可以获得 VOUT1和 VOUT2处的0.65A、或将输出电流划分为 VOUT1和 VOUT2。
蒂纳克斯
哈里什
Harish、您好!
使用数据表公式计算值会产生无效结果。 您可以使用这些资源来评估此部件的可能配置。
此外、就 Excel 计算器而言、我发现其他器件 Flybuck 的公式也适用于该器件。 您可以使用此 Excel 计算器 帮助确定变压器配置。
谢谢!
约书亚奥地利