This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65220:TPS6522053RHBR

Guru**** 2503905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65220, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290837/tps65220-tps6522053rhbr

器件型号:TPS65220
主题中讨论的其他器件: TPS65219

大家好,  

我们正在开发基于  AM6442ASFGGAALV 的硬件。 我们有以下初始 查询。 请帮助

我们计划 在设计中使用 PMIC (TPS6522053RHBR)。 我们需要知道、我们是否可以直接从在线分销商处购买此器件型号、并在我们的设计中使用该器件、或者该芯片是否需要进行任何软件编程、然后再使用
此致、
尼基尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nikhil:

    感谢您的联系。 TPS6522053 PMIC 经过预编程、 具有所需的 NVM 设置、以满足 AM64x 电源/序列要求。 无需软件编程。 此 PMIC 型号可以通过 VDD_CORE=0.75V、LPDDR4和其他外设为 AM64x 处理器供电。 以下是可帮助您进行设计的资源的链接。 如有任何问题、请告诉我们。

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:  

    感谢您的 回复。 我们使用的是 DDR4 (不是 LPDDR)。  我们需要重新配置 DDR4 (1.2V)?   我们的输入电压为5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:

    您的应用是否需要 PMIC 来支持扩展温度范围(125°C 环境温度、150°C 结温)? 如果不能、我们建议使用以下列出的选项之一通过5V 输入电源为 AM64x + DDR4供电。 TPS65219 PMIC 的功能与 TPS65220等效、并具有引脚对引脚兼容性。 它支持高达105°C 的环境温度和125°C 的结温。 如果您有任何问题、敬请告知。  

    采用5V 输入电源为 AM64x + DDR4供电的选项:

    • TPS65219 01
      • 支持 VDD_CORE = 0.75V
      • 如果总电流不超过400mA、LDO1可用于为1.8V IO 域供电。 如果 LDO1用于为1.8V IO 域供电、则 VSEL_SD 数字引脚必须通过外部下拉电阻器接地。  

    • TPS65219 07
      • 支持 VDD_CORE = 0.85V
      • 如果总电流不超过400mA、LDO1或 LDO2可用于为1.8V IO 域供电。 如果 LDO1用于为1.8V IO 域供电、则 VSEL_SD 数字引脚必须通过外部下拉电阻器接地。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分  

    外观  TPS65219 01 对我们来说是正确的选择。 VDD_CORE 设置为0.75V、对吗?

    我们计划将 LDO1 用于3V3用于外设 。 Buck2 也是 SoC 的3V3。  

    SoC 本身需要>1A 的 1.8V 电流?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:

    请在下方查找我的反馈、如果您有任何问题、请告诉我们。  

    • 是、TPS65219 01 将 Buck1配置为输出0.75V、以为 VDD_CORE 供电。  

    • VSEL_SD 设置 LDO1的输出电压。 如果您计划将 LDO1用于3.3V 外设、则必须将 VSEL_SD 引脚上拉至高电平(连接至 VSYS 或 BUCK2的输出)。  

    • TPS6521901上的所有降压转换器均配置为在准固定频率和高带宽下运行。 该配置需要最低30uF 的输出电容(降额后)。 每个降压转换器通常使用47uF 电容。  

    • 400mA 应足以满足 AM64处理器中1.8V IO 域的当前要求。 我建议进行系统级功耗分析、以了解包括 AM64 +外设在内的1.8V IO 上的总电流是多少。 Sitara 处理器团队还提供了估算器工具、帮助客户估算功耗。 链接如下: https://www.ti.com/lit/pdf/spracw6

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分  

    我的问题得到了解决