请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 您好!
关于 OTP 和校准、我有点困惑。 我有一个8S 应用,很显然 BAT 引脚是>12V,当电池被组装,所以我必须在组装前对板编程。 我必须在组装之前执行电路板校准、或者当连接到电池时、可以在 OTP 之后和组装后执行电路板校准。 常量保留在 EE 或 RAM 中?
我的假设是、校准常数在 OTP 期间进行编程、但我会询问是否不正确。
谢谢
理查德