请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3435-Q1 您好!
我不明白在选择看门狗启动延迟(TSD)等于无延迟(A 或 G 选项)的器件时、器件行为。
根据我的理解、每次上电(在 TSTRT 最大为500us 之后)和 WDO 失效之后、部件需要在 WDI 上获得持续脉冲、否则将再次使 WDO 有效。
这意味着我现在处于对 MCU 进行 WDO 复位循环的状态、因为我没有时间启动。
我在这里遗漏了什么?
上电后或 WDO 事件(WDO 失效)之后 mu MCU 有多少引导时间?
谢谢。
罗伊。