This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:电源序列

Guru**** 2518390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290891/tps25810-power-sequence

器件型号:TPS25810

您好!

是否有为 TPS25810供电的电源序列?
是否没有为 IN1引脚、IN2引脚、AUX 引脚等提供电压的序列?
换言之、即使向 IN2引脚施加5V 电压、AUX 引脚也不会施加电压?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yana、

    让我和我的团队一起检查器件电源的电源顺序、并在本周早些时候与您联系。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yana、

    对于 IN1、IN2和 AUX 之间的电源时序、我们没有特殊要求。 重要的一点是、AUX 实际为 TPS25810供电、因此在 AUX 供电前器件将被禁用。 在 AUX 可用之前为 IN1和 IN2供电是可以的、反之亦然。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex

    我知道电源时序没有特定的顺序。

    谢谢。