This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173-Q1:有关 BQ25173Q1EVM Q1和 STAT、PG 引脚的问题

Guru**** 2515095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25173-Q1, BQ25173Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291600/bq25173-q1-questions-about-bq25173q1evm-q1-and-stat-pg-pins

器件型号:BQ25173-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ25173Q1EVM

我 有关于 BQ25173-Q1充电器 IC 的几个问题。

  1.  我在评估模块用户指南(BQ25173Q1EVM)中注意到使用了 P 沟道 MOSFET (Q1)、但在充电器 IC (BQ25173-Q1)数据表中未显示。 电路中是否需要 Q1?
  2. 对于 STAT 和 PG 引脚、用于外部 VREF (来自 LDO)的 LDO 用于通过启用 LED 直观地显示充电器的电源正常状态。 请告知我、如果需要外部 VREF 才能查看 STAT 和 PG 引脚的充电状态。 如果不是如此、不使用外部 LDO、STAT 和 PG 引脚是否可以保持悬空/无连接?

我将感谢您提供反馈。

谢谢。

Naveed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Naveed

    [报价 userid="583189" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291600/bq25173-q1-questions-about-bq25173q1evm-q1-and-stat-pg-pins "] 在评估模块用户指南(BQ25173Q1EVM)中、我注意到正在使用一个 P 沟道 MOSFET (Q1);但在充电器 IC (BQ25173-Q1)数据表中、该图未显示。 电路中是否需要 Q1?

    Bill J -- P 通道 MOSFET 是一个可选电路,用于减少流入分压器/FB 引脚的电流。  运行时的电路漏电流将在350nA 范围内。   PG 引脚也可以使用、但将具有更高的泄漏电流。

    Unknown 说:
    对于 STAT 和 PG 引脚、可通过启用 LED 来使用外部 VREF (来自 LDO)的 LDO 直观地显示充电器的电源正常状态。 请告知我、如果需要外部 VREF 才能查看 STAT 和 PG 引脚的充电状态。 如果不是、STAT 和 PG 引脚是否可以通过不使用外部 LDO 保持悬空/无连接?

    Bill J -- STAT 和 PG 引脚最大电压为5.5V。  LDO 提供3.3V 电压为宽输入电压范围内的 LED 供电。  如果您的系统具有低电压轨、则可以使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    感谢您的快速回复。 我有一些后续问题、以确保我们遵循 TI 推荐的指南。

    从您的响应中可以清楚地看出、P 沟道 MOSFET 正在用于降低 PG 引脚的漏电流;但是、它仍在上拉至 EVM 原理图中 LDO 的"上拉"电压。

    我的问题是关于 使用外部 LDO 的情况。 在这种情况下、STAT 和 PG 引脚不存在上拉电压。 那么、如果我们不使用外部 LDO、STAT 和 PG 引脚是否可以保持悬空、或者它们是否需要端接/旁路/接地?

    我们的系统中确实有3.3V 电压轨、但我们不希望出于隔离目的将该电压轨连接到此电路。 如果确实需要 LDO 来上拉 STAT 和 PG 引脚、那么我们将使用另一个3.3V LDO、而系统中的3.3V 电源轨除外。

    请告诉我。

    谢谢。

    Naveed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Naveed

    我的问题是关于 使用外部 LDO 的情况。 在这种情况下、STAT 和 PG 引脚不存在上拉电压。 那么、如果我们不使用外部 LDO、STAT 和 PG 引脚是否可以保持悬空或者它们是否需要端接/旁路/接地?

    Bill J -- STAT 引脚和 PG 引脚可保持悬空、不可使用。  请注意、如果使用、上拉电压应小于5.5V、引脚的最大电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bill。 感谢您的反馈!