This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2103:以100%占空比运行

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291117/lm2103-operating-with-100-dutycycle

器件型号:LM2103

我需要使用2个 LM2103来驱动全桥直流电机控制器。 我是否可以在两个开关(高侧和低侧)上使用具有100%占空比(始终开启)的驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ricardo、

    感谢您关于 LM2103的问题。

    使用 LM2103等半桥驱动器时、不能同时开启两侧(高侧和低侧)、否则会出现称为击穿的情况。 击穿是指由于两个 FET 同时导通、电流直接流向接地并绕过负载。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 William  

    抱歉、我的问题不清楚。 我的意思是、能否在 高侧  MOSFET 上实现100%开启、而 在低侧 MOSFET 上实现100%关闭?

    或者我们有一个最大占空比、比如95%。  

    谢谢!

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ricardo、

    当尝试在100%开启状态下运行时、高侧将耗尽自举电容器、因为它正在驱动高侧 FET。 有几种方法可以做到这一点、并将高侧通道偏置。 您可以在此 链接查看常见问题解答中的实现 、以了解有关如何执行该操作的更多信息。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔