This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952:OCD 恢复查询

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290341/bq76952-bq76952-ocd-recover-query

器件型号:BQ76952

您好

我有疑问需要您的帮助。 以下是与 OCD 相关的设置:

"Protections"、"OCD1"、"Threshold"、"8"、"mV"
"Protections"、"OCD1"、"delay"、"1"、"3.3ms"
"Protections"、"OCD2"、"Threshold"、"10"、"mV"
"保护"、"OCD2"、"延迟"、"7"、"3.3ms"
"Protections"、"SCD"、"Threshold"、"0"、"-"
"Protections"、"SCD"、"delay"、"15"、"µs "
"Protections"、"SCD"、"Recovery Time"、"5"、"s"
"Protections"、"OCD3"、"Threshold"、-4000"、"userA"
"Protections"、"OCD3"、"delay"、"2"、"s"
"Protections"、"OCD"、"Recovery Threshold"、"200"、"mA"
"保护"、"OCDL"、"锁存限制"、"0"、"—"
"Protections"、"OCDL"、"计数器解码延迟"、"10"、"s"
"Protections"、"OCDL"、"Recovery Time"、"15"、"s"
"Protections"、"OCDL"、"Recovery Threshold "、"200"、"mA"
"Protections"、"SCDL"、"Latch Limit"、"0"—"
"Protections"、"SCDL"、"Counter Dec delay"、"10"、"s"
"Protections"、"SCDL"、"Recovery Time"、"15"、"s"
"Protections"、"SCDL"、"Recovery Threshold"、"200"、"mA"

在此设置下、工作正常。

经过 OCD 保护后、DSG 和 CHG、DDSG 和 DCHG 确实会关闭 DFET 和 CFET。

我们的问题是:恢复的方式。

根据设置、要求200mA 充电后才能释放、我们希望有其他的释放方式、比如发生 OCD 时、一段时间后就会自动释放。

学习过 OCDL 后、我认为具体的操作方法是:

"保护"、"OCDL"、"锁存限制"、"2"、"—"

设置 OCD 的出现次数;数字为2。

"Protections"、"OCDL"、"计数器解码延迟"、"10"、"s"

将每次出现的间隔时间设置为10秒

"Protections"、"OCDL"、"Recovery Time"、"15"、"s"

设置间隔时间。 恢复时间需要15秒

"Protections"、"OCDL"、"Recovery Threshold "、"200"、"mA"

当 OCD 发生两次时、系统将关闭、并且必须在200mA 充电后才能恢复。

这种逻辑是否正确?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    如果要通过电流恢复 OCD 锁存器故障、请确保将 OCDL_CURR_RECOV 位设置为1:请参阅 TRM (BQ76952技术参考手册(修订版 B)(TI.com))中的 Settings:Protection:Protection Configuration。

    还请确保已 设置 Enabled Protections C 中的 OCD3和 OCDL 位。 我建议检查此主题: (+) BQ76952:OCD 锁存功能不工作- OCDL -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    您的逻辑似乎是正确的、但我将详细说明每个设置:

    "Protections"、"OCD3"、"delay"、"2"、"s"

    这意味着如果电流超过 OCD3阈值2秒、将触发故障信号。

    "保护"、"OCDL"、"锁存限制"、"2"、"—"

    设置 OCD 的出现次数;数字为2。

    [/报价]

    锁存限制是指在任何给定的时间锁存计数器中的当前数字。  每次触发 OCD 保护时、锁存计数器都会 递增 1。  但请注意、锁存计数器也会递减。  

    例如、如果发生 OCD 事件、则锁存计数器将递增。  锁存计数器= 1。  如果在 计数器 Dec 延迟的时间内未再次触发 OCD 保护、则锁存计数器将递减。  锁存计数器= 0。

    因此、仅因为 OCD 保护被触发2次并不意味着会触发锁存保护。   OCD 保护必须触发2次、事件之间的间隔时间小于10秒。

    "Protections"、"OCDL"、"计数器解码延迟"、"10"、"s"

    将每次出现的间隔时间设置为10秒

    [/报价]

    如上所述、这是 触发 OCD 保护后使锁存计数器递减所需的时间量。  此值应 大于 Protections:Recovery:Time。  (请参阅 TRM 中的第13.6.19.1节 Protections:Recovery:Time)

    "Protections"、"OCDL"、"Recovery Time"、"15"、"s"

    设置间隔时间。 恢复时间需要15秒

    [/报价]

    如果电流保持 大于或等于 Protections:OCDL:Recovery Threshold (200 mA)长达 15秒、则将进行锁存恢复。

    "Protections"、"OCDL"、"Recovery Threshold "、"200"、"mA"

    当 OCD 发生两次时、系统将关闭、并且必须在200mA 充电后才能恢复。

    [/报价]

    恢复电流必须大于或等于此值长达 Protections:OCDL:Recovery Time (15)秒才能恢复 OCDL。

    此致!

    安德里亚

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andria

    感谢您的答复。

    客户进行了如下测试:

    "Protections"、"OCD"、"Recovery Threshold"、"0"、"mA"
    "保护"、"OCDL"、"锁存限制"、"2"、"—"
    "Protections"、"OCDL"、"计数器解码延迟"、"10"、"s"
    "Protections"、"OCDL"、"Recovery Time"、"15"、"s"
    "Protections"、"OCDL"、"Recovery Threshold "、"0"、"mA"

    这样的设置确实可以在不充电的情况下恢复;但我们想要的状态为:

    发生 OCD 时=>等待五秒钟=>关闭

    卸载=>等待五秒钟=>启动

    他们是否需要进行任何设置?

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    您能否澄清一下您要查找的器件行为的相关方面?

    发生 OCD 时=>等待五秒=>关闭

    关断意味着进入 SHUTDOWN 模式吗? 还是仅关闭 FET?

    负载释放=>等待五秒=>开启

    说到负载释放、您是指基于负载检测的恢复吗?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Max

    感谢您的答复。

    关闭时,是否意味着进入关闭模式? 还是仅关闭 FET?

    以便关断 FET。

    负载释放=>等待五秒钟=>开启

    等待5s、打开 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    在这种情况下、这些设置应该可以简单地实现:

    发生 OCD 时=>等待五秒=>关闭
    • Protections:OCD (1/2/3):Threshold =要触发的任何阈值
    • Protections:OCD (1/2/3):Delay = 5s

    这些设置将导致器件触发 OCD 故障、并在测得的电流连续超过定义的阈值5秒后关闭 DSG FET。

    负载释放=>等待五秒=>开启
    • Protections:OCD:Recovery Threshold =要恢复的任何阈值
    • Protections:Recovery:Time = 5s

    一旦测得的电流低于恢复阈值持续5秒、这些设置将告诉器件从 OCD 状态恢复。

    您可以在中查看有关 OCD 设置和事件顺序的更多详细信息 表5-16:放电过流1、2和3保护操作 TRM

    此致、

    马克斯·韦博肯