This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:上电时 VTT 行为

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290517/tps51206-vtt-behavior-at-power-up

器件型号:TPS51206

大家好、

在客户系统中、可以在上电时观察到连接的波形。
请看一下。

VTT 以2个阶跃导通、首先上升至大约580mV、然后上升至大约628mV。
有问题吗?
如果是、请告诉我解决方案。

数据表8.2.1.2.5 VTTSNS 连接部分显示如下。
"考虑在 VTTSNS 引脚上添加一个低通 R-C 滤波器、以防 VTT 输出电容器的 ESR 大于2 mΩ。 R-C 滤波器时间常数应大致等于或略低于 VTT 输出电容和 ESR 的时间常数。"

例如、如果他们这样做、它是否得到了改进?
但是、它们使用陶瓷电容器作为输出电容器。

此致、

e2e.ti.com/.../TPS51206_5F00_VTT_5F00_Power-up.pdf