This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:RunTimeToEmpty ()和 AverageTimeToEmpty ()准确度。

Guru**** 2556760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289708/bq40z80-runtimetoempty-and-averagetimetoempty-accuracy

器件型号:BQ40Z80

您好!

我很想知道 RunTimeToEmpty ()和 AverageTimeToEmpty () 在 BQ40Z80上给出的值有多准确。 我知道它们只是估计值、可能会精度受到限制、尤其是在电流 不恒定的情况下。 但是、我想知道在设计时可以在多大程度上依赖于此值。 从数据表中可以看出,RunTimeToEmpty()  使用当前的放电率,AverageTimeToEmpty() 使用 AverageCurrent () 计算时间。 这两者的区别到底是什么?哪一个更可靠? 我假设 目前的放电率和 AverageCurrent ()都是通过收集特定时间段的样本来计算的。 这是什么时间范围? 还是整个放电周期?

谢谢。

最小值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Min:

    请参考这一 线程。 原理相同的器件来实现的。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的答复。 我阅读了该线程、它似乎处理的问题与我的问题稍有不同。  

    我想知道放电率与平均电流有何不同,以及  RunTimeToEmpty ()与 AverageTimeToEmpty ()有何不同。 我正在尝试确定哪个值更适合我的应用。

    另外、当我阅读数据表时、发现这些值每250ms 更新一次。 我想知道、 计算/测量是仅依赖于最近250ms 周期的样本、还是最近250ms 周期之前采集的样本也会影响 当前更新的值。

    感谢你的 帮助。

    此致、

    最小值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Min:

    Current 是瞬时电流、平均电流是经过低通滤波的14s 电流平均值。

    CURRENT ()每250ms 采样一次、监测计每1秒报告4个样本的平均值。 250ms * 4

    RunTimeToEmpty 基于 Current、而 AverageTimeToEmpty 基于 AverageCurrent。

    此致、
    何塞·库索