This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:电路回顾

Guru**** 2503945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A, TPS546C20A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290772/tps543c20a-circuit-review

器件型号:TPS543C20A
主题中讨论的其他器件: TPS546C20A

你好。
我想申请审核 TPS543C20A 电路。

我不知道如何应用 EN 和 PGD 引脚连接。

我想通过将1.8V IO 连接到 EN 和 PGD 引脚来配置它。
请提供有关如何申请 it.e2e.ti.com/.../3010.TPS543C20A.pdf 的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    请从 TPS543C20A 产品文件夹中下载 TPS543C20A Excel 计算器和原理图审阅检查清单设计和仿真工具部分:

    https://www.ti.com/product/TPS543C20A#design-tools-simulation 

    设计工具和原理图审阅清单如下所示: https://www.ti.com/tool/download/SLURB00 

    当您将设计目标和所选组件填充到设计工具后、将其附加到此主题中、我可以帮助您审阅。

    此外、请遵循原理图审查清单并执行您自己的原理图检查。  如果您有任何问题、我可以帮助回答。

    peter shi1 说:
    我不知道如何应用 EN 和 PGD 引脚连接。

    EN 引脚引脚在 TPS546C20A 上启用输出转换 。当它被拉高时、它在内部被弱上拉至 BP、但其阈值为1.45V - 1.75V、因此1.8V 电源可能无法启用足够高的电平以确保导通。  我建议使用靠近 TPS543C20A 的 MOSFET、其漏极连接到 EN、100kΩ 上拉至 BP、然后使用1.8V 引脚驱动 MOSFET 的栅极。  为了确保 在驱动源未启用时 MOSFET 不会导通、可以使用另一个连接到1.8V 的上拉电阻器来开启 MOSFET 并将 EN 拉至低电平、直到1.8V IO 引脚将栅极拉低并关断 MOSFET。

    PGD 引脚是一个开漏电源正常输出。  它需要一个外部上拉电阻、TI 建议在30Ω 上拉为5mA 且-60Ω 电阻为接地时、PGD 上的上拉电阻为小于 PGD。  对于1.8V 上拉、请选择360Ω 或更大的上拉电阻。