This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:LP87745-Q1

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, AWR2944EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292165/lp87745-q1-lp87745-q1

器件型号:LP87745-Q1
主题中讨论的其他器件:AWR2944AWR2944EVM

当在 SPI 模块中作为 QSPI 创建通道时、我在达芬奇配置器中的 SBC 容器有问题 、我希望它是 MIBSPI、您可以在附件中找到问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amr、您好!

    我想您使用的是 AWR2944 EVM 或与 AWR2944 SoC 相关的软件包。 为此、请联系 AWR 团队。  

    感谢您的联系。 祝您度过美好的一天!

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ishtiaque、
    如何联系 AWR 团队  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    就像您选择 LP8774器件一样。 因此、您可以在创建新主题时选择相关的 AWR 器件。 如果是 EVM、则您可能会选择 EVM 器件型号、即 AWR2944EVM、只是假设您使用的是 AWR2944。   

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦