This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1431-ZKA:EP 说明

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291776/tl1431-ep-clarity-on-zka

器件型号:EP

大家好、

我要查看的是 TL1431-TL431-Q1的产品说明书 EP。 我尝试按照详细的设计流程进行操作、并发现了一些差异、希望您能说明。

公式5采用1.1mV 这个值、公式2采用1.5mV 这个值。 这里应该使用哪个值?  

2.公式6使用的 Zka 为2欧姆、但我在数据表中看的每一处都使用的 Zka 为0.2欧姆。 这里应该使用哪个值?  

谢谢。

爱玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、您好!

    1.如果 VKA <= 10V、则使用1.1mV;如果 VKA >10V、则使用1.5mV

    2.请使用 Zka = 0.2欧姆。 2欧姆为误差。

    谢谢。

    沃尔特