This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:VIO LDO

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287931/lp87745-q1-vio-ldo

器件型号:LP87745-Q1

对于 VIO_LDO @ 3.3V 的输出电压、LDO 压降电压规格是多少? 导通晶体管元件的 Rds-on 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!

    感谢您的联系。 我已联系我们的设计团队获得有关晶体管和 LDO 的答案、因此一旦获得答案、我会给您回复。  

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    很抱歉回来晚了。 关于同一主题的反馈是托马斯·林斯基。 我想他代表你提出同样的问题。 您是否从他那里获得了反馈。 还是仍希望收到回复?

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦