This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:如何计算 AUX 绕组的电流?

Guru**** 1426920 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290778/lm5023-how-to-calculation-the-current-of-aux-windings

器件型号:LM5023

您好、TI 专家:

以下是 LM5023的 Webench 设计链接:webench.ti.com/.../SDP.cgi

电路工作条件描述如下:输入正常电压为58V;输出电压为125V、最大输出电流为0.3A。 建议的变压器匝数比为 Np:Ns:Naux=24:60:6、根据我个人推导、初级侧的峰值电流约为4安。

 

第1季度 :如何计算 AUX 绕组的峰值电流? 在我看来、在关断时间开始时、AUX 绕组的电流等于 Np* Ipri (峰值)/Naux、约为16安培。 这种情况非常大。

  • 如果我错了、请指出我的问题。
  • 如果我回答正确、请告诉我次级绕组和辅助绕组之间是如何分配关断时间内的能量(或电流)的。

 

第2季度 : Ropto. 50mW 的电阻额定功率太小了。

 

 

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junjie:

    感谢您对 LM5023的查询。

    1.辅助绕组只会消耗保持控制器运行所需的电流。 因此、如果您使用精密万用表(6.5数字1)进行测量、您将看到它只会消耗极少的 mA 电流(可能小于5mA)。 因此、通常可以选择最大电流为20 -30mA 的辅助绕组。 这个值可以表示为最大电流。 (Iamax)。 IAP (峰值)= 2 * Iamax/(1-dmax);iARMS = Iapk*sqrt (1-dmax)/3

    2.对于所述的输出电压,光耦合器电阻的额定功率似乎较低。 有关电阻器的功耗、请参阅以下注意事项。

    https://electronics.stackexchange.com/questions/546134/resistor-value-calculation-for-optocoupler-input

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish:

    感谢您的答复。  我想 进一步讨论 Q1。

    在没有电路板的情况下、 我使用 TINA 仿真文件 snvm472找出辅助绕组电流小于5mA。 我之前已阅读了一本手册 反激式辅助绕组 OVP 和 UVLO 故障检测设计和故障排除提示 (图3-1 )、以确定辅助绕组电压波形和功率 MOS 漏极波形的一致性。

    下面是瞬态输出的屏幕截图:

    看起来辅助电流只是跟随辅助电压。 这是否意味着辅助电流和初级电流\次级电流之间没有限制?

    BTW、"IAP (peak)= 2 * Iamax/(1 - dmax)"有点令人困惑、请告诉我 IAP (peak)和 Iamax 是什么。

    此致、

    朱俊杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junjie:

    谢谢你的答复。  

    如果您只看变压器极性、您可以了解到向每个绕组进行功率传输的时间。

    因此、您可以将辅助绕组视为任何其他正常的次级绕组(就像多绕组变压器一样)。 但请记住、正如我之前建议的、这里的负载非常小、大约是10个-20mA (控制器需要的)。

    如果考虑当前形状三角形、则1/2* IPK *(1-Dmax)= Imax

    此致、

    哈里什