This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:3个器件之间需要差异

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, LM5143, LM5143A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291249/lm5143-q1-need-difference-between-3-parts

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5143LM5143A-Q1

以下3个器件之间有何差异?

1. LM5143QRHARQ1:顶部标记  LM5143QRHARQ1

2. LM5143QRWGRQ1:顶部标记 LM5143A2

3. LM5143RHAR:顶部标记 LM5143RHAR

 3与3之间是否有任何技术功能差异? 我们仍可以将零件2安装在零件1&3的封装中吗? A2在第2部分中指的是什么?

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praven,

    所有器件都应是可互换的、是的、封装应该与所有三种器件兼容。

    LM5143RHAR 和 LM5143QRWGRQ1是 LM5143和 LM5143-Q1、只是汽车版本。

    LM5143QRHARQ1是 LM5143A-Q1、其规格与 LM5143-Q1非常相似、只是一个不同的制造计划、所以略有差异、还有相同的 RHA 封装和 LM5143。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多