This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:[咨询] UCD90160ARGCR 原理图审查请求

Guru**** 2846640 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288733/ucd90160a-consultation-ucd90160argcr-schematic-review-request

器件型号:UCD90160A

您好、TI 服务团队、

您可以帮助查看所附的用于"UCD90160ARGCR"硬件设计检查的 SCH 文件吗?

请帮助将所有零件视为设计中的填充组件。

谢谢。

e2e.ti.com/.../TI_5F00_UCD90160A_5F00_SCH_5F00_CHECK_5F00_V1.0_5F00_20231106-_2800_with-WM_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、这里是我的电路设计的一些详细信息:

    VMON 通过大约1.6V 的分压电压输入 UCD90160A 进行电压感测

    2.用于启用外部电源的 GPIO IC 通过100k Ω 电阻下拉至 GND

    3.欠压电路具有517uF 电容器+ 2200uF 大容量电容器来维持 VDD (2.9V -> 2.6V)

    4.与下方信号类似的 GPI 信号具有高于2.2V 的电压电平进入  UCD90160A

    - PGD_P50V_1_PVRM123_CS (2.2V)

    - PGD_P50V_2_PVRM456_CS (2.2V)

    - PGD_P50V_1_PVRM123_SEQ_R (2.47V)

    - PGD_P50V_1_PVRM123_SEQ_R (2.47V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请遵循此设计指南。

    1.没有看到分压电阻器

    2. TRST 应具有10K 下拉电阻,但缺失

    FPWM 引脚默认输出为低电平。 请勿将其用于任何具有低电平有效使能端的电源。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    您是否还可以帮助检查 VDD (V33DIO1/V33DIO2 / V33D/V33A/BPCAP)相关引脚的去耦电容器的硬件设计?

    请查看我的反馈以回答您的以下问题:

    电压偏差电阻器:

    12V:

    3V3:

    50V:

    TRST 具有10K Ω 接地电阻的下拉电阻:

    用于电源 IC EN 的 FPWM 引脚均为"高电平"使能功能有效

    此致、

    L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    去耦电容列在 https://www.ti.com/lit/pdf/slvub50中 

    请遵循。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我已经 在之前检查了我的硬件 SCH /布局设计的"SLVUB50C"文档、但我有两个问题需要向您确认、具体情况如下。

    谢谢。

    # 1如果我在硬件设计中应用了欠压电路、我能否将 UCD90160A 电源与肖特基二极管后面连接、而不是 像所述的那样直接连接到3V3电源?

    SLVUB50C:

    数据表中的欠压电路:

    #2与所述的 SLVUB50C (与 V33D 和 V33A 连接4.99 Ω)相比,我的硬件原理图设计是否正确?

    请将我的硬件原理图屏幕截图视为已填充元件、而不是空器件。

    SLVUB50C:

    我的硬件设计:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    1.如果存在欠压、则 VCC 应位于二极管之后。

    2.有,V33A 和 V33D 之间需要4.99ohrm。

    此致

    颐和