This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:补偿网络原理图审阅和问题

Guru**** 2523010 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290211/lm5157-schematic-review-and-question-regarding-compensation-network

器件型号:LM5157
主题中讨论的其他器件:LM5155、、 TL431

大家好、我们正尝试设计一款满足以下要求的反激式转换器:


3.3V 输入、隔离式+/- 35V 输出、~200kHz 开关频率

输出提供受电压控制的~0-2000Hz (交流)电流源(使用 OPA454s...) 提供4.5W 功率。

我们计划使用的变压器是 Wurth Electronics 750315839、绕组比为1:10:10、初级电感为40uH、饱和电流为3.2A。

使用快速入门计算器 Excel 电子表格、我们得到了以下原理图:

我们使用 PSpice 仿真了电路、并获得了以下结果:

输出升至+/- 35V 并开始振荡:

 开关时还有短路(~1-2ns)、大电流尖峰>50A:

电流波形特写在248ms、达到目标电压后:

我们如何解决这些问题?

下面随附了 PSpice 项目和 Excel 电子表格。

另外、我们注意到的是应用手册"如何使用 LM5155设计隔离型反激式" (SNVA866A)、其中在 初级侧和次级侧都放置了补偿网络(上面原理图中的 C42、C43、R19、R23)。
在另一份应用手册和此处的一些论坛帖子(我找不到)中、建议不需要在初级侧使用补偿网络。 哪一个是正确的?

e2e.ti.com/.../LM5157_5F00_TRANS_2D00_2023_2D00_11_2D00_09T01_2D00_19.zip  e2e.ti.com/.../LM5157_5F00_58_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Flyback_5F00_Regulator_5F00_Design_5F00_V1_5F00_0_5F00_0.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    感谢您使用 E2E。

    我会研究此事,并会在明天再作答。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    您可以尝试在原理图中实施次级侧软启动。 这在 SSR 反激中是需要的、数据表中的图8-8显示了该过程。

    输出电压也非常接近 TL431并联稳压器的绝对最大值。 我建议按如下所示钳制该电压。

    在 SSR 反激式中、主要补偿在次级侧完成。 在某些情况下、还需要补偿光耦合器、因此我建议稍后在设计中保留 R23和 C43的占位符、但先重新填充这些占位符。

    此致、

    莫里茨