This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有优先电源路径且适用于双电池充电的推荐 IC

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291751/recommended-ic-for-dual-battery-charge-with-prioritised-power-path

主题中讨论的其他器件:BQ24617

我计划设计一种便携式设备、它具有两节4S1P 锂离子电池、其中一节可热插拔。 该器件还具有为两个电池充电的直流电源输入、插入时也应为器件供电。 理想情况下、应优先 使用电源、以便优先使用可热插拔电池、而不是其他电池。

您能帮助我选择一款合适的产品吗?

我是否应该使用两个 BQ24617以及某种外部电源路径选择逻辑? 还是其他一些具有某种智能功能的充电器 IC? TI 是否提供合适的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    您的输入功率是多少?  我假设您需要独立的充电器、而不是 I2C 主机控制的充电器?  所需的充电电流是多少?  终端应用是什么?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计阶段很早。

    输入电压规格仍然灵活、但对于4S 充电、可能需要>=19V 的输入直流。系统本身将以4S 电池或稍高一点的满电池电压运行。

    充电电流也尚未定义、可能约为1-3A。

    如果可能的话、最好使用独立模式!

    终端应用为手持设备(平板电脑型)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    对于独立降压仅4S 充电器、BQ2461x 系列是最佳选择。   

    此致、

    杰夫