This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506:RRPER Vref 规格

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284394/lmr36506-rrper-vref-specs

器件型号:LMR36506

我一直在研究可调输出 LMR36506、试图获取3V 输出、但我不断发现电阻器反馈计算与预期值不符。 在输出和 FB 之间使用1M Ω、在 FB 和 GND 之间使用500k Ω-大约为3.18V。

在使用 DMM 探测 FB 时、Vref 看起来是1.04V、数据表中唯一提及的 Vref 是指 FPWM -基准规格是什么?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件可调节至1V 的电压基准(请参阅数据表的第7.5节)。 在 FB 引脚上测量的电压不是器件的基准电压、而是分压器产生的反馈电压、然后将其与基准进行比较。 (请参阅第8.2节中的方框图)

    您的顶部反馈电阻非常大。 通常、建议使用100k 到1M 范围内的 RFBT。 应将 RFBT 值从最大值1M 降低。

    除 Vout 之外、您的运行条件是什么? (VIN、FSW、AUTO/FPWM、Iout 等)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为我们有一段时间没有听到您的声音、我将关闭此主题。 如果您有更多问题、则可以通过回复来重新打开该主题帖、或创建一个新主题帖。

    此致、