This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566242:散热

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291630/tps566242-heat-dissipation

器件型号:TPS566242

大家好、

客户正在考虑将 TPS566242DRLR 用于以下用例。

您是否发现任何散热问题?

输入电压= 5V

输出电压= 3.3V

Iout = 5A (连续)

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    在计算散热之后、我认为这些条件不会给该器件带来问题。

    此致!

    卡兰