This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于锂离子电池3 - 10S 的有源电池平衡解决方案 IC

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ79616, EMB1499Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289813/active-cell-balancing-soltuion-ics-for-lithium-ion-batteries-3---10s

主题中讨论的其他器件:BQ76952BQ79616EMB1499Q、BQ76PL455-Q1

您好!

需要开发 用于3S-10S (最高可达16S)锂离子电池的有源电池平衡产品。  

1A 平衡电流。

TI 是否具有此款产品的 IC? 请提供建议。

此致、

阿尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!  

    目前、我们没有集成有主动电池平衡功能的电池监测器和保护器、使用 ACB 的大多数客户在其模块之外还开发了自己的分立式解决方案。 对于具有高达16节串联被动电池平衡功能的监控器、您可以考虑 BQ76952 (https://www.ti.com/product/BQ76952) 或 BQ79616 (https://www.ti.com/product/BQ79616) 器件。 BQ79616支持240mA 平衡电流、BQ76952支持约68mA、但您需要 对这两个器件使用外部平衡、以达到系统所需的1A 平衡电流。 有关设置外部平衡的指南、您可以参考以下应用手册 https://www.ti.com/lit/an/sluaa81a/sluaa81a.pdf 

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  Arelis ...的快速回复。

    我们只需要主动平衡..将查看其他解决方案..

    此致、

    阿尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arelis:

    可从 TI  https://www.ti.com/lit/ug/tidubz7/tidubz7.pdf 找到应用手册

     这不起作用吗?

    此致、

    阿尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!  

    这是之前的参考设计、展示了如何使用我们的传统监测器 BQ76PL455-Q1、通过外部电路实现主动电池均衡。 如前所述、我们没有包含主动平衡功能和仅被动平衡功能的集成式 IC 解决方案。 BQ76PL455-Q1本身仅支持使用外部 FET 进行被动均衡。 此 TI 设计展示了如何使用 EMB1499Q 等外部 IC 来实现 ACB。 此 TI 参考设计是一款相当传统的解决方案、BQ76PL455-Q1具有 BQ79616等新一代器件。 您可以使用此参考指南、但它并不是 目前外部主动电池平衡的最新或理想设计指南。  

    此致、  

    格雷罗阿雷利斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的阿雷利斯。 清除。

    此致、

    阿尼尔