This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117LV:3个电路板上的1117在 EMC 测试过程中损坏

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291735/tlv1117lv-1117-on-3-boards-was-damaged-during-emc-testing

器件型号:TLV1117LV
主题中讨论的其他器件:TPS54302

在芯片的 EMC 测试过程中、三个电路板上的1117受损,请帮忙分析原因并提供改进措施。 谢谢!

以下是原理图、接线图、相关测试标准和测试现场条件。

电源链是通过 TPS54302转换为5V 的12V 电池、然后通过1117将此5V 电路同时转换为3.3V 并由 MT3608进行升压

e2e.ti.com/.../11.MP4

e2e.ti.com/.../TR_2D00_E_2D00_117B-_908F045C97627062A65E2800_RI_29002D00_ALSE_D56CD58B8C9A4B6DD58BB08B555F_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tonyx:

    文档的语言不是英语、但看起来这是辐射抗扰度测试。 看起来好像有多个 IC 出现了故障、所以我不知道测试是导致 LDO 首先损坏、还是 LDO 出现了故障、是因为其他 IC 出现了故障。  如果您能够再次运行该测试、我会首先使用示波器检查 LDO 周围的绝对最大值冲突。  确保 LDO 没有因为这些故障而与其他电源轨短路-如果是、LDO 可能没有先断开、但可能由于另一个 IC 故障而发生故障。  检查 LDO 的温度以确认其不进入电流限制保护或热保护状态。  

    谢谢。

    斯蒂芬