请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3404 您好!
我需要 从一个 LM3404为五个 LED 灯串供电。 一次只能打开一个字符串。
您对此有何建议? 如何使用 MOSFET?
下面显示了我使用的电路。
VIN 为12VCC。 每个灯串都有两个 Luxeon LED (Vf 在2.1V 至3V 之间变化)和驱动电流 IF 700mA。

谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.