您好!
我们使用的设计使用 TPS16412 IC。 我们具有瞬态负载、可将电流在115mA 与450mA 之间切换。
我们对电子保险丝的电压要求是26V、而在 OVP Pinn 上、通过电阻分压器设置的电压为1.37V。
ILIM 设置为600mA、IOCP 设置为1A。
当我们使用恒流状态下的负载时、电子保险丝非常好、但当将其用作瞬态负载时、电子保险丝将关闭。
可能是什么问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用的设计使用 TPS16412 IC。 我们具有瞬态负载、可将电流在115mA 与450mA 之间切换。
我们对电子保险丝的电压要求是26V、而在 OVP Pinn 上、通过电阻分压器设置的电压为1.37V。
ILIM 设置为600mA、IOCP 设置为1A。
当我们使用恒流状态下的负载时、电子保险丝非常好、但当将其用作瞬态负载时、电子保险丝将关闭。
可能是什么问题

您好、Rakesh、
感谢您的答复。
TPS16412中是否有任何选项可绕过输入至输出短路检测? 我们将检查 TPS16412、以使其在我们的设计中正常工作;因此也是一个难题。
此外、我们可以看到、只要 VCC 和 VIN (两者均来自同一电源(即26V)、FLT#就始终置位为低电平。 即使 EN 为高电平或低电平也是如此;但即使在此时 TPS16412仍能按预期工作、除非在瞬态负载下进行了测试。 附加原理图部分供您参考
您好、Rakesh、
将上拉电阻更改为100K 后、未观察到变化。 当我们将 TDD 信号馈入并导通后、电子保险丝
我们在改变 Riocp、Rilim 和 Cidly 时有一些其他的观察结果,如下所示。
案例1:Riocp - 16.2K
Cidly - 0.01uFuF
Rilim - 16.2K
观察结果: 发送 TDD 信号后、电子保险丝关闭。 请确认这些引脚对瞬态负载是否有一些影响 在这些部件中进行细微调整、其中在给定电流开关的情况下可提供不同结果、该结果完全处于 ILIM 中。
案例2:Riocp - 16.2K
Cilled - 0.01uF
Rilim - 16.2K
Cdvdt - 220uF
观察结果: 电子保险丝一直工作到20分钟 ,仍然没有起飞。 我们正在进行相同的多次迭代、并将在每次迭代时
目前邮件问题与 FLT 引脚状态有关、它仅仍然为低电平、但电子保险丝工作正常。 您能对此作出评论吗?
如前所述、我们的用例是向我们的输出功率放大器提供26V 输入电压。 我们的输出总线电容仅为大约30uF。 我们的操作是 TDD 操作、其中的工作频段为3.55GHz 至3.7GHz、占空比为75%、即考虑的功率放大器将在每个周期的75%内工作。
请考虑这些测试案例并提供如何推进的建议。
尊敬的 Rohit:
1.请分享负载仅为电容性负载而无下游负载时的波形。 请探测、VIN、EN、OVP、FLT、OUT。 FLT 处于低电平的一个原因可能是器件达到 TSD、而较大的 DVDT 电容器可降低浪涌电流以防止 TSD。
2.有一种 VOUT 正常但 FLT 低的情况? 还是始终在 FLT 为低电平时、VOUT 也消失了?
2.另外、当您说发送 TDD 信号时意味着什么?
此致
G·库纳尔