This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:输出电压发生显著变化。

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286894/lm5146-output-voltage-is-varying-drastically

器件型号:LM5146

您好!
我们在 电路板中使用 LM5146RGY 将电压从48V 转换为5V。 我们已观察到、我们在输出端获得高纹波。 为了进行相同的调整、我们安装了 C135 (47uF)、我们仍然观察到纹波。 然后、我们  

在 C135顶部添加了2个100uf 电容。 然后情况变得更糟、电压发生变化、它使50V 峰值大约

我随附了原理图和 探测输出的屏幕截图。

请检查相同的,并帮助我们尽早得到解决方案。

原理图屏幕截图  

输出电容器上的 MSO 捕获

其中一个电压峰值处的时间刻度缩小视图

此致  
Pavan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    继续至以上主题
    我们已将更改恢复为原始原理图、但问题仍然存在

      

    并将 HO 和 LO 的探测信号
    何格林  
    低黄


     此致  

     Pavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavan、

    请随附一个快速入门计算器。

    https://www.ti.com/tool/LM5146DESIGN-CALC 

    您的补偿组件可能未进行优化。  

    还需要针对输出电容优化补偿元件、对陶瓷使用降额输出电容。

    优化环路、实现60度的相补角。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多!
    感谢您的答复。
    我们针对60 度的相位裕度对环路进行了优化。
    我们已更改补偿值、且图表如下

    我们隔离了输出并测试了电路是否处于空载条件
    但输出没有变化(行为与前一个相同)。

    下面附加了补偿值。

    请进行检查并帮助我们进行调试。

    此致  
    ~Pavan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavan、

    请附上您的快速入门计算器。

    还要确认 VCC 电压在运行期间增大且稳定。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多!
    请查找随附的快速入门计算器。
    VCC 便可实现稳定。
    e2e.ti.com/.../LM5146_2D00_Q1-Quickstart-Tool-r2-_2D00_-48Vin-12Vout-8A-400kHz-_2800_2_2900_.xlsm

    此致  
    ~Pavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavan、

    好的。

    您是否有电流探头来测量电感器电流?

    在电感器输出端的电感器和输出电容器之间添加一个导线环路、并探测导线环路。

    检查纹波电流和电感值、 LO 看起来处于开启状态很长一段时间、这意味着初始电流非常高、或末端为负电流。

    还探测电感器电流期间的 SW 节点电压。

    请告诉我、

    -奥兰多