This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798BKUPEVM:VSYS 短缺

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291606/bq25798bkupevm-vsys-shortage

器件型号:BQ25798BKUPEVM

尊敬的 TI:

我希望你们做得好。 我已经缩短了 VSYS 点、因为它的负载为1A、而且充电器正在以1.5A 为电池充电。 我将 ILIM_HIZ 引脚的电阻从127k Ω 更改为27.4k Ω。
我做短缺是为了捕获瞬态、但由于 EVM 恢复、充电器没有为电池充电。 寄存器状态显示充电器处于快速充电(CC)模式。
请提供帮助。

我期待它的解决方案。

此致、

A·阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    如果寄存器报告快速充电、但没有 VINDPM、IINDPM、热调节器或 TS 故障、则 IC 可能已损坏。  如果瞬态短路导致 SYS 引脚在释放时降至地电平以下0.3V 或高于20V、则 BATFET 可能会损坏。   

    此致、

    杰夫